研究ADS1299有一段时间了,也已经买了ADS1299EVM的套件。配套外部MCU也实际测量过心电模拟器和实际心电信号。
但是目标是测量脑电信号,所以目前还有一些疑问,希望TI的工程师和论坛的前辈能给予指导。
1、我与ADS1299芯片配套使用的是CC2530,当利用其将采集到的信号(串口)传输到PC端时发现随着采样频率的增大,Matlab处理变得越来越卡顿。在这里我想了解我在PC上是不是不应该采用Matlab,或者不应该采用CC2530,选用更好的处理器或DSP?
2、BIAS。BIAS具体作用的描述我也不太了解,但是目前利用1299套件的前面板测量心电信号并没有利用BIAS功能,这会对信号测量产生什么影响吗?测量更精密信号如脑电是必须利用BIAS相关功能吗?
3、看了一些ADS1299的期刊论文,发现大多数人选择单端输入,而且选择SRB2为参考电极。难道不是差分输入才更精准吗?ADS1299EVM手册上单端输入的参考电极是SRB1,选择SRB1和SRB2有什么区别?选择两个参考电极之一时,只改变寄存器可以吗?还是需要和管脚一起改变?(有这个疑问是因为参考板子上只有SRB1直接和输入电极连接)
期待您的回复!