Hi,
项目使用954接受913 coax single chanel raw10 数据,1280x720 yuv422。现在可以出图,但是图像颜色不对以及存在竖条纹问题。请问如何处理?
此外还有几个疑问:
1. 如何配置输出数据为yuv422 UYVY的这种pixel format?
2. 我们对0x5C Remote Slave Device ALias; 0x5D Remote Slave Device ID 0; 0x65 Remote Serializer Alias ID
这几个寄存器的意义存在疑问? 分别表示什么,如果想要和913进行通信应该如何操作?
1.如何确定913的I2C地址?
2.如何确定将要修改的913寄存器地址?
3.如何填入将要修改的913寄存器地址上的值?
目前配置下954相关寄存器状态如下:
0x70 = 0x1f
0x71 = 0x2c
0x72 = 0xe4
0x73 = 0x03
0x74 = 0xbf
0x75 = 0x0a
0x76 = 0x00
0x77 = 0xc5
0x5B = 0xb0
0x04 = 0xdf
0x0C = 0x83
图像质量如下: