This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS5404时钟输入电平标准问题

Other Parts Discussed in Thread: ADS5404, LMK04808

ADS5404的时钟电平要求为如下:

这么高的标称值该使用什么电平的时钟芯片提供呢?LVDS和LVPECL的摆幅都应该达不到吧?

为什么手册后面又说可以使用LVDS或LVPECL的时钟源头呢?推荐什么电平呢?

  • ?亲;用3.3V逻辑即可啊。。。
  • 看手册20页有描写对时钟的要求

    The ADS5404 clock input can be driven differentially with a sine wave, LVPECL or LVDS source with little or no
    difference in performance

    建议用jitter clean的时钟芯片产生时钟。比如LMK04808系列

  • 数据手册中说明了clock可以是LVPECL也可以是LVDS,当然这个电平幅值是达不到2Vpp的,datasheet中给出了2Vpp的意思是因为较大幅值的clock(比较抖的边沿),它的性能相对要好一些,可以参考datasheet Figure26,SFDR vs Clock Amplitude的曲线。 如果我们,可以看到在不同clock幅值范围时的clock性能。 而如果我们在使用过程中对于比较小幅值的clock,这个性能已经达到我们的要求,也是没问题的。
    所以数据手册中给出了也可以是LVPECL或者LVDS电平作为clock input。