This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

Does ADS1293 IC can be passwd the AAMI EC11, EC13, IEC60601-1, IEC60601-2-27, and IEC60601-2-51 Standards?

Other Parts Discussed in Thread: ADS1293, ADS1298

問題如標題, ADS1293 是否可以通過 AAMI EC11, EC13, IEC60601-1, IEC60601-2-27, and IEC60601-2-51 Standards.

ADS1698 data sheet 上有註明可以通過, 但 ADS1693 data sheet 上沒有註明

另外ADS1693 一定要外掛一顆4.096 MHz  crystal 嗎? 如果換成 4.096 MHz oscillator 可以嗎? 要如何接? 市面上crystal 體積都太大了!

謝謝!

  • 首先,您这里提到的ADS1698,ADS1693首先应该都是ADS1298, ADS1293 哈。
    是的,ADS1298 datasheet中有注明 满足AAMI标准,ADS1293 datasheet中没有注明的话,就是不支持这些标准。
    XTAL 引脚如果您不使用crystal的话,可以使用内部集成晶振,或者是使用外部时钟源接在CLK引脚上也行,此时XTAL引脚可悬空。
  • Hi Kailyn,

    謝謝你的回覆

    ADS1298ADS1293 沒錯 :)

    ADS1293 SPEC 上有描述: 如果使用内部集成晶振還是要加上一顆4.096MHz crystal (我這樣理解對嗎? 還是不需要外加?)

    "This clock can be generated by an on-chip crystal oscillator or provided externally on the bi-directional CLK.

    The high-accuracy low-power on-chip crystal oscillator will work with an external 4.096 MHz crystal connected between the XTAL1 and XTAL2 pins, each of which must be loaded with a 20-pF capacitor to get an accurate oscillation frequency."

    如果用外部引腳 CLK, 他的 clock 需要409.6 KHz , 這種oscillator 好像也找不到.

    目前在評估版上所使用的是一顆 AT49 大包裝crystal, 攜帶式裝置很難使用此包裝

    所以我的想法是改用外部 oscillator (主動產出頻率 4.096MHz) 然後經過 Xtal1, Xtal2 輸入, 因為oscillator 只有一個output , 所以我應該兩根腳都接, 還是只要接任一個腳即可, 謝謝!

  • 是的,片上晶振工作是需要外部接上4.096MHz的crystal或者外部clock。
    如果使用oscillator的话,只接XTAL的一个引脚即可。