ADS5400更换批次后采样信号质量下降

各位工程师:

你们好。

最近使用ADS5400IPZP,更换了一个批次的芯片,发现采样信号质量出现问题。希望论坛的各位工程师能帮忙一起分析原因。

1、芯片批次号:

1)新片批次号:8CCEK1TG4

2)旧片批次号:49CP4QTG4

2、使用条件:

(1)环境温度:室温;

(2)采样时钟:1GHz

(3)印制板和调试程序均经过多次验证。

3、问题描述

新片采样结果如图1所示。两个通道采样结果均有很多毛刺,同时信号发生畸变,不是光滑的正弦波。

将一片芯片用旧片替换后,采样结果如图2所示,可以得到光滑正弦波。

这期间仅进行了更换器件的操作,外围电路、供电、信号源、时钟源均未变。

两幅图中信号的幅度有差别,这是由于输入信号的功率不一样,但是这并不会导致信号出现问题,测试的输入信号功率范围均在正常范围内。



6 个回复