由于春节假期,帖子审批以及工程师回复将会有所延迟,敬请谅解。

关于ADS7279使用中遇到的问题

学生党想用ADS7279连接STM32F103做一个AD转换,在单片机里初始化ADS芯片为自动模式且EOC后,通过A4引脚检测INT/EOC下降沿,然后采用spi的16bit模式读取ADC数据。

现在遇到的问题是单片机从来没有采集到过EOC的下降沿,修改程序检查ADS芯片刚上电时的模式,发现和datasheet里的默认CFR值不一样(读出来全是1)。在使用时发现芯片发热量很大。想请教一下是什么问题?提前感谢各位!

代码通过附件发送。下图是各个引脚的连接

ADC_module.rar

6 个回复