光口有连接,我们用9.4.8.4 1000M Media Convertor Mode, 光口是可以工作的。Write 44 to 1df
write 1140 to 0
write 5048 to 10
write 1140 to C00
OPMODE[2:0]=0x4
当我们设置9.4.8.2 RGMII to 1000Base-X mode
write 41 to 1df
write 1140 to 0
OPMODE[2:0]=0x1
读C01[2]=0
当我们设置9.4.8.2 RGMII to 1000Base-X mode
write 41 to 1df
write 2100 to 0 /Force mode
OPMODE[2:0]=0x1
读C01[2]=1
但是有TX数据,没有RX数据,还是PING不通。
麻烦您给个光口操作的正确流程:选哪种模式,寄存器怎么设置,STRAP怎么设置
谢谢!
赵小华 13520948750
北京博研高科技术有限公司
2019-08-10