DDC112测量数据异常问题

尊敬的Ti公司及各位同行:

我用的是DDC112测量LED光强电流和透射介质后电流,通过stm32F1单片机的PWM功能产生两个时钟:第一个是clk时钟,频率12MHz,使用PWM3;第二个是CONV积分时间,1ms,使用PWM4;

目前测量得到的132.7nA和260nA,测量数据比较准确;

但遇到一个问题就是有时候DDC112两个通道采集得到的数据正好是相反的,也就是说第一通道的数据刚好是第二通道的数据,第二通道的数据是第一通道的数据。

我仿真看到获取得到的真实20位ADC数据正好相反。

即上面测量得到的通道1为132.7nA,通道2为260.0nA,突然有时候就会变成通道1为260.0nA,通道2为132.7nA。

并且目前做出来的十台样机中,每台仪器都遇到过类似的现象。

如果通道已经相反,有时候给仪器断电,重新上电也还是一样。不能解决该问题。

敬请各位大神帮帮忙,急急急!

3 个回复