ADS1244测量差分信号问题

TI的各位工程师大家好,我在用ADS1244测量的时候遇到了如下问题:

1.刚开时采用的是单端输入,按数据表上所说的将AINP接输入信号,将AINN接GND,数据表上说采用单极性输入时只能得到满量程的一半,因为只能产生正的数字代码。我的理解是单极性输入时就只能测量正电压,不知道我理解的是否正确。在这种方式下我读出来的数据是正确的,从0V到5v都有测试过,都没有问题。

2.后面改成了双极性输入,当我输入的模拟信号在0到1V时可以正确测量,当大于等于1V后,输出的数字量就变成0了,请问一下这是什么情况。

下面是我采用双极性输入时的原理图。

4 个回复