由于国庆节假期,帖子审批以及工程师回复将会有所延迟,敬请谅解。

ADS1243 读寄存器不对 外部晶振不起振问题

1)在没有对ADS1243进行初始化前,ADS1243上电复位后,我读MUX寄存器读出的数据是0XBE,不是默认值0X01,可否直接对MUX寄存器进行读操作?Xin是单片机分频给的2.5M的CLK,***,用的单片机自带SPI,读寄存器需要看DREADY的状态吗?

2)PDWN一直接高电平可否?

2)怀疑时钟有问题,遂外接4M无源晶振,电容17PF,但不起振,是否需要软件设置一下启动晶振呢?

3)VDD 3.3V供电,VREF 2.5V 可否?

以上问题还请高手不吝指教,不胜感激!