This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

如何将单端输出运放和真差分ADC连接?

您好,请教ADC前端的设计问题,谢谢解答。 

如果电路的模拟信号输入源是差分形式,有用信号是其中的直流及低频部分(100kHz以内),且信号非常微弱,比如10nV ~ 500 uV。需要加运放才能接到19位以上的精密ADC上(ADC已选定)。问题是:高精密高位数的ADC都是真差分输入,而偏置和失调性能好的运放都是单端输出。那么如何将运放的单端输出和真差分输入的ADC连接起来呢?

1. 如果我不想引入单端转差分的驱动芯片,造成额外的性能下降,那么我这样接法是否正确:直接将运放OP的输出Vout接到ADC的输入正端IN+,而将地GND接入ADC的输入负端IN-。这样连接,是否会因共模干扰而导致原本很精确的OP输出信号在ADC输入端质量明显下降。另外,这样接还有没有其它的缺点?

2. 如果必须得在OP和ADC之间接入单端转差分的驱动放大器,能否推荐一款低频性能非常好驱动?以保证整体电路信号的高质量。

3. 在真差分ADC不变(已经确定用真差分ADC)的条件下,有没有其它好的设计思路?比如全差分放大器。

4. 滤除高频噪声干扰和混叠。在运放前端加低通滤波器,并在ADC前端加不影响信号建立时间的低通滤波器,是否是很好的设计思路?

 

以上问题确实让我头疼,请一 一解答,多谢指教!