关于ADS8688/ADS8684易损坏的问题

我使用的一款ADS8688,特别容易损坏,想请求一下帮助分析原因。
系统中有高压电源,每当高压电源有短路故障时,ADS8688就很容易坏。当然,高压电源和ADS8688并无直接联系,高压电源的控制电路(非主回路)通过模拟信号通道与ADS8688之间有共地联系。损坏的现象是,ADS8688的SDO脚输出波形不再是矩形脉冲(如图)。
现在可以确定的是外部高压电源发生短路故障时,会损坏ADS8688,其他器件无损坏。但具体这个损坏的机制不清楚,不知道浪涌是从什么途径进去的。在上传所示PDF电路图基础上,各电源、信号输入端增加瞬态抑制二极管无效,5V和3.3V电源是加的SA5.0A,模拟输入端加SMCJ11A,瞬态抑制二极管无损坏情况发生。
短路的电源是 工业除尘用高压电源,为数十千伏的直流。因为采用的是电阻分压取样,存在与ADS8688共地的情况,该地即我图中的“外AGND”,“外AGND”在板上通过磁珠与“外DGND”相连,且“外DGND”为DA转换器的地,给高压电源提供准信号。整个电路中不止ADS8688接到该地上,但损坏的只有ADS8688,对损坏器件进行测试SC,SCLK,SDI波形均正常,仅仅SDO波形异常(如图,看起来是有数据输出的)。
这是否意味着该芯片数字输入端接收都是正常的,仅数字输出端坏了?如此现象,请问能否结合芯片内部结构,分析出浪涌进入的途径和损坏原理,从而施加防范措施?TI公司是否有可能接收损坏芯片进行DPA分析?

ADS8688数据转换板.pdf

4 个回复