AS1298输入参考噪声的问题

我按照TI的评估板电路,做了一个简单的ADS1298测试板,在测试板子性能时,遇到了一些问题。

问题1 手册18页写的在6倍增益,500采样率,内部2.4V参考下的输入参考噪声典型特性,峰峰值为5uV,为什么22页表1中相同条件下的噪声峰峰值变成了3.5uV?请问这两个测试条件和计算方式有区别吗?

问题2 22页表1的输入参考噪声是带增益的噪声值?还是除掉增益后的实际噪声值?

我在高精度模式,内部2.4V参考,6倍增益,500采样率内部基准,寄存设置为通道输入短接,测的到的1s噪声实际峰峰值大约为20uV,是不是需除以6再和表中的值进行对比?

问题3 手册22页写了 Table 1 至Table 4 显示了显示使用内部基准进行的测量。 这些数据还代表使用低噪声外部基准(如 REF5025)时的 ADS129x 噪声性能。 这句话的意思是使用内部基准和外部基准测到的噪声值是一样的吗?

问题4 部分通道的负输入连到了威尔逊中心点,我做的是内部短接测试,这个会不会也对输入参考噪声测试有影响?

1 个回复