This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于ADC12DJ5200不发sysref,但是链路仍然能够建立的问题

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010128, ADC12DJ3200

我按照参考设计:

适用于 12 位数字转换器的可扩展 20.8GSPS 参考设计
TIDA-010128

设计了ADC12DJ5200 + FPGA +HMC07044+ LMK2595 结构的采集系统,ADC工作在JMODE = 1 single channel,16 lanes,jesd204b兼容模式下。 LMK2595输出 2.5GHz频率时钟和单脉冲形式的sysref,HMC7044发送refclk和sysref给FPGA,并且给LMK2595输入时钟保证同源。

起初的现象是给ADC和FPGA发送sysref之后,在test mode(ramp)下,sync能够拉高,但是会偶尔拉低,如果设置成normal mode, sync会周期性拉低。后来发现好像是给ADC的sysref有问题。

现在,我把ADC的sysref引脚直接接地,只给FPGA发送sysref,居然也可以建立链路。sync持续拉高,不会掉低。

请问ADC工作的时候不需要sysref来同步LMFC嘛?

是为什么呢?感谢您的回复。