如何提高信噪比

如何在PCB上通过器件选择和布线达到降低噪声的目的?

比如芯片ADS5444

  • 1 抑制噪声源

    *在符合设计规格的前提下,使用最低频率的时钟以及最和缓的上升时间。

    *如果时钟电路在电路板外,则将相关之时序电路(如MCU)靠近连接器,否

    则,就放在母板中间。

    * 将震荡器平放于PCB并接地。

    * 尽可缩小时序信号的循环区域。

    * 将数位I/O驱动器(digital I/O driver)放置于PCB外缘。

    * 将进入PCB的信号予以适当滤波。

    * 将离开PCB的噪声信号予以适当滤波。

    * 使用碟状陶瓷电容(disk ceramic capacitor)或是多层陶瓷电容(multilayer

    ceramic capacitor) 做为数位逻辑IC的削尖电容。

    * 尽量将数位IC之despiking capacitor靠近IC旁边。

    * 使用排线包装的OP放大器,将"+"端接地,以"-"端作为输入信号端。

    * 提供适当的突波阻尼(surge absorber)给继电器线圈。

    * 使用45度角(圆弧更佳)的绕线以取代90度角来减少高频辐射。

    * 如果需要,在产生高频噪声的电源线用feed-through capacitor连接外部。

    * 如果需要,在产生高频噪声的电源线串接陶铁磁珠(ferrite bead)以滤除高频

    噪声。

    * 将shield cable两端均接地(但并非作为地线),以降低电磁辐射。

    2 减少噪声耦合

    * 如果经济许可,使用多层电路板来分开PCB上不同性质的电路。4层板

    PCB,通常外面的两层为讯号,中间两层为电源层(power layer)与地线层

    (ground layer)。如电路板为数位类比混合电路,应将数位与类比的跑线分

    别布线,最后再将地线予以单点连接。

    * 对单层及双层线路板使用单点电源和接地的布局。如采用双层线路板制作以

    微处理器为基础的控制板(数位类比混合电路),则应特别注意数位与类比电

    路『电源线』与『地线』的布局。

    * 选用芯片组以缩短时序的传输线。

    * 将digital I/O芯片组安置于PCB边缘并靠近连接器。

    * 高速逻辑闸仅限用于特定功能之电路。

    * 对电源和接地使用宽绕线。

    * 保持时序绕线、汇流排和芯片致能与I/O脚位和连接器分隔开。

    * 尽量将数位信号线路(尤其是时钟信号)远离类比输入和电压参考脚位。

    * 当与混合信号转换器并用时,勿将数位和类比线路相交,信号的绕线要彼此

    远离。

    * 分隔噪声与低阶类比讯号脚位。

    * 将时序信号与I/O信号垂直绕线。

    * 将时序电路远离I/O讯号线。

    二、PCB制版电容选择

    印制板中有接触器、继电器、按钮等元件时.操作它们时均会产生较大火花放电,必须采

    用RC吸收电路来吸收放电电流。一般R取1~2kΩ,C取2.2~4.7μF

    一般的10PF左右的电容用来滤除高频的干扰信号,0.1UF左右的用来滤除低频的纹波干扰,还

    可以起到稳压的作用

    滤波电容具体选择什么容值要取决于你PCB上主要的工作频率和可能对系统造成影响的谐波

    频率,可以查一下相关厂商的电容资料或者参考厂商提供的资料库软件,根据具体的需要

    选择。至于个数就不一定了,看你的具体需要了,多加一两个也挺好的,暂时没用的可以

    先不贴,根据实际的调试情况再选择容值。如果你PCB上主要工作频率比较低的话,加两个

    电容就可以了,一个虑除纹波,一个虑除高频信号。如果会出现比较大的瞬时电流,建议

    再加一个比较大的钽电容。

    其实滤波应该也包含两个方面,也就是各位所说的大容值和小容值的,就是去耦和旁路。

    原理我就不说了,实用点的,一般数字电路去耦0.1uF即可,用于10M以下;20M以上用1到

    10个uF,去除高频噪声好些,大概按C=1/f  。旁路一般就比较的小了,一般根据谐振频率

    一般为0.1或0.01uF

    说到电容,各种各样的叫法就会让人头晕目眩,旁路电容,去耦电容,滤波电容等等,其

    实无论如何称呼,它的原理都是一样的,即利用对交流信号呈现低阻抗的特性,这一点可

    以通过电容的等效阻抗公式看出来:Xcap=1/2лfC,工作频率越高,电容值越大则电容的

    阻抗越小.。在电路中,如果电容起的主要作用是给交流信号提供低阻抗的通路,就称为旁

    路电容;如果主要是为了增加电源和地的交流耦合,减少交流信号对电源的影响,就可以

    称为去耦电容;如果用于滤波电路中,那么又可以称为滤波电容;除此以外,对于直流电

    压,电容器还可作为电路储能,利用冲放电起到电池的作用。而实际情况中,往往电容的

    作用是多方面的,我们大可不必花太多的心思考虑如何定义。本文里,我们统一把这些应

    用于高速PCB设计中的电容都称为旁路电容.

    电容的本质是通交流,隔直流,理论上说电源滤波用电容越大越好。

    但由于引线和PCB布线原因,实际上电容是电感和电容的并联电路,

    (还有电容本身的电阻,有时也不可忽略)

    这就引入了谐振频率的概念:ω=1/(LC)1/2

    在谐振频率以下电容呈容性,谐振频率以上电容呈感性。

    因而一般大电容滤低频波,小电容滤高频波。

    这也能解释为什么同样容值的STM封装的电容滤波频率比DIP封装更高。

    至于到底用多大的电容,这是一个参考

                电容谐振频率

    电容值       DIP (MHz)      STM (MHz)

    1.0μF                2.5                     5

    0.1μF                 8                     16

    0.01μF              25                     50

    1000pF             80                    160

    100 pF              250                   500

    10 pF                800                1.6(GHz)

    不过仅仅是参考而已,用老工程师的话说——主要靠经验。

    更可靠的做法是将一大一小两个电容并联,

    一般要求相差两个数量级以上,以获得更大的滤波频段。

    一般来讲,大电容滤除低频波,小电容滤除高频波。电容值和你要滤除频率的平方成反比

    具体电容的选择可以用公式C=4Pi*Pi  /(R * f * f )

    电源滤波电容如何选取,掌握其精髓与方法,其实也不难。

    1)理论上理想的电容其阻抗随频率的增加而减少(1/jwc),但由于电容两端引脚的电感效应

    ,这时电容应该看成是一个LC串连谐振电路,自谐振频率即器件的FSR参数,这表示频率大于

    FSR值时,电容变成了一个电感,如果电容对地滤波,当频率超出FSR后,对干扰的抑制就大打

    折扣,所以需要一个较小的电容并联对地,可以想想为什么?

    原因在于小电容,SFR值大,对高频信号提供了一个对地通路,所以在电源滤波电路中我们常

    常这样理解:大电容虑低频,小电容虑高频,根本的原因在于SFR(自谐振频率)值不同,当然也

    可以想想为什么?如果从这个角度想,也就可以理解为什么电源滤波中电容对地脚为什么要

    尽可能靠近地了.

    2)那么在实际的设计中,我们常常会有疑问,我怎么知道电容的SFR是多少?就算我知道SFR值

    ,我如何选取不同SFR值的电容值呢?是选取一个电容还是两个电容?

    电容的SFR值和电容值有关,和电容的引脚电感有关,所以相同容值的0402,0603,或直插式电

    容的SFR值也不会相同,当然获取SFR值的途径有两个,1)器件Data sheet,如22pf0402电容的

    SFR值在2G左右, 2)通过网络分析仪直接量测其自谐振频率,想想如何量测?S21?

    知道了电容的SFR值后,用软件仿真,如RFsim99,选一个或两个电路在于你所供电电路的工作

    频带是否有足够的噪声抑制比.仿真完后,那就是实际电路试验,如调试手机接收灵敏度时,

    LNA的电源滤波是关键,好的电源滤波往往可以改善几个dB.

  • 回复 Austin He:

    jun wu

    同时也请你参考下面的这篇帖子,大家讨论的其实是一个问题

    www.deyisupport.com/.../755.aspx

    16位AD转换注意事项