This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

使用LMK04828B芯片合成时钟信号时的失锁问题

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828BEVM, CODELOADER

        各位技术大牛好,我是初学TI这种高速时钟去抖合成器,选用的型号是LMK04828B,使用配套的评估板LMK04828BEVM进行前期的开发测试,第一次使用准备输出500MHz的时钟,通过更改codeloader软件的PLL1、PLL2和CLKOUT这三个选项卡的参数,在线下载配置文件后输出正常,Status_LD2的指示灯点亮。更改了一些其他配置(比如在codeloader软件上点了read all以及option选项卡的一些选项),不知什么情况,再下载配置文件后,时钟信号虽然有输出,但一直输出480MHz左右,总是偏离正常值几十兆赫兹,且Status_LD2的指示灯也不亮了,之后不管怎么修改coadloader软件配置都不管用,请问这种情况如何解决,试了一周了,没有有效的办法,请专业人员帮忙支个招,万分感谢!

  • 1 配置文件不可以固化到EVM上的

  • 2 EVM上有个默认的100Mh的晶振。如果需要外部输入时钟,你需要把他disable掉

  • 3 没有锁定

    仔细检查一下配置把

  • 这个评估板是做了什么处理吗?我们如果根据这个评估板设计自己的板卡时,可以固化配置文件到芯片吗?无法固化的话将来做产品是无法使用的。

  • 仔细看了一下评估板实物和原理图,没有找到您说的100MHz晶振,只有三个外部参考时钟接口。

  •         最近在学习时钟去抖合成器LMK04828B的使用,并购买了配套的一款评估板LMK04828BEVM,配合专用软件Codeloader4一起使用,但在学习过程中遇到以下几个问题,不知怎么解决,希望得到专业人士的帮助,非常感谢~

            具体问题如下:
            1、Codeloader4软件可以在线将配置文件下载到评估板中,以输出特定频率的时钟,但断电并重新给板卡加电,时钟输出消失,请问如何操作软件以将配置文件固化到板卡芯片当中?


            2、通过Clock Design Tool软件仿真,并将仿真参数输入到Codeloader4软件特定选项卡中,下载配置文件后,在评估板不加外部参考时钟的情况下依然会合成输出时钟信号,按理说现象不正常,这是怎么回事?

            3、在实际操作中发现,比如我们原本要合成600MHz的差分时钟信号,但下载配置文件后,将时钟输出端口接到频谱仪中观测实际输出的确是580MHz左右的时钟信号,与理论值偏差了几十MHz,而且反复操作依然如此,不知道这种问题如何解决?
           

            下面是选用的评估板图样,希望以上问题尽快得到TI工程师和对此有深入研究的技术大牛的指点。

  • 这个评估板是做了什么处理吗?我们如果根据这个评估板设计自己的板卡时,可以固化配置文件到芯片吗?无法固化的话将来做产品是无法使用的。