This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

数字隔离器件ISO774X

现在有四个信号,两个输入两个输出,VCC1侧是连STM32,VCC2侧是对外接口,VCC1电压3.3V,VCC2电压是5V,这四个信号的频率不是很高2KHZ就已经是其最大频率,但是大部分时候这四个信号是直流,采用这个隔离芯片之后不知道直流是否也能传输,如果不能麻烦推荐一款和贴图一样模式的(一个芯片里面两组输入输出,双电源)非隔离的

  • 这个直流是数字的0,1的直流还是模拟的直流分量?

  • 隔离器件也是可以隔离DC或者低频信号的。

    那您的实际应用是什么,不需要隔离功能的收发器吗?

  • 隔离不隔离这个不是重点,实质上我是要做一个电平转换,3.3转5V,内部两组输入输出,在TI的逻辑器件中搜索,没有找到类似ISO774X的器件,有的是电压满足,但是内部没有两组输入输出的,都是一个使能控制,方向都一样,有两个使能控制的但是电源电压又不满足,找到这个ISO774X器件,就是不知道它对直流信号能不能传输,我的直流信号是STM32的IO发出高电平3.3V,这个高电平有时候会变低电平0V,从3.3V变到0V的时间不是固定的,有长有短,最大2kZH.我不知道当我持续发高电平或者低电平的时候ISO774X是不是也能把这个高低电平传送过去(主要是考虑该器件中间是电容隔离的)

  • 信号是STM32的IO发出高电平3.3V,这个高电平有时候会变低电平0V,从3.3V变到0V的时间不是固定的,有长有短,维持高电平或者低电平长的时候持续十几分钟,这个时候可以认为ISO774X是要传输一个直流
  • 恩您的理解没错 ,我们的电平转换,带方向控制位的一般是通过使能引脚来同时控制几个通道。 

    如果是需要两个通道,各自方向电平转换的话,就需要TXS或者TXB系列的器件,但它们驱动能力很弱。 

    对于我们的电容隔离器件来说, 是能够传输DC或者低频信号的,因为虽然是电容隔离,那么对于DC或者低频信号来说, 内部PWM+OSC的原理对在电容隔离前对DC信号进行编码,隔离后再进行解码从而输出,所以没问题。

    或者您可以先申请ISO774x的样片做实验验证下。