HI Tier
1)TUSB217和TUSB213是否可以PIN to PIN兼容?
——我查看了PIN定义和参考设计,发现似乎是可以直接PIN 2 PIN兼容的,想确认下。
2)该芯片的设计可以帮助设备在5M线缆的场景下过眼图测试,是否意味着,芯片只可以集成在信号的发射端(线缆的一端)。或者,是否可以将芯片集成在线缆中段内部?
3)参考设计推荐的电路做了一个demo板,测试如下:
——原USB传输线在PC USB3.0口可以正常识别设备,并传输数据;USB 2.0口无法正常识别设备;
——截断USB传输线,讲demo板串接到USB数据通路。分别在USB3.0和USB 2.0口测试,与之前相比并没有改善。