This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DS90UB954分辨率稳定性问题。

Other Parts Discussed in Thread: ALP

急!!!

目前我们配置913A的相机使用,有两家模组厂,一个1080p一个720p,
图像功能都调出来了,一般情况下可以正常使用,但是目前在使用过程中,我们发现954解串器这边会概率性出现图像转换异常,变成其它分辨率的图像,导致主控这边无法采集。

比如: 720p图像,正常954出来是1280*719(目前少一行我们可以正常使用,图像也是正常的,不过能解决是最好的),但是偶尔会变成1644*449 这样的分辨率,这样的话图像就无法采集,就算能采集图像也是错位的。

是否有相关经验可供参考来解决此问题?谢谢!

  • 您好,您的这个问题我正在确认中, 给您带来不便非常抱歉。
  • 您好,关于您的问题,请确认以下几点:

    1. 954的输出端lock 输出是否稳定? 检查这几个寄存器0x4e/4e/55/56的值,看下是否有error发生。

    2。 前端camera 输出是否稳定,是否是由于发送端导致的问题? 比如camera发送了两种不同格式的视频?

    3。建议使用ALP tool,启动MAP,检查下margin design, check cable 反射,损耗,电压噪声或者Poc 设计问题等等造成的输出不稳定。