ds90ub949 量HPD已经有拉高到5V,直接Pattern Generator测试ds90ub949 和ds90ub948也都正常,HDMI接PC是正常的,但接入HDMI 到949,就是无法显示,
查看寄存器:0xc 为0x13 ,0x5F,一直为0x00, TDMS clock检测不到,但量了HDMI ,clock ,是有,但不是连续是,类似有自动reset,请问什么原因会引起这种问题
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
ds90ub949 量HPD已经有拉高到5V,直接Pattern Generator测试ds90ub949 和ds90ub948也都正常,HDMI接PC是正常的,但接入HDMI 到949,就是无法显示,
查看寄存器:0xc 为0x13 ,0x5F,一直为0x00, TDMS clock检测不到,但量了HDMI ,clock ,是有,但不是连续是,类似有自动reset,请问什么原因会引起这种问题
看来是未正确检测到面板/背板,因此949内部的HDMI模块未启动。可能的原因是SoC源无法检测和输出正确的视频分辨率。
另外,在这种情况下,SoC是什么? 请检查TMDS通道链接是否正确(+/-引脚?)所有板卡都有此问题吗?
1. 在949和SoC T507之间的链接中,949是HDMI接收器,并从SoC接收数据。如果没有数据存在,则无法启动949的HDMI模块,因此您无法检测到949内部的时钟。如您最开始提及,HDMI TMDS_CLK是不连续的,因此SoC不会将数据发送到HDMI i / f。
(查看寄存器:0xc 为0x13 ,0x5F,一直为0x00, TDMS clock检测不到,但量了HDMI ,clock ,是有,但不是连续是,类似有自动reset0)
2. 为什么SoC没有发送视频数据?
a. 如果SoC无法检测到正确的EDID,则无法将视频源发送到HDMI接收器;
b. 硬件引脚连接,您已经确认;
c. 汽车应用中的SoC可能被迫基于panel format发送HDMI视频, 您能否检查T507如何在HDMI i / f中发送视频? 是“manual force”还是“ EDID detection mode”?如果是“ EDID detection mode”,则需要检查T507是否可以从949至T507之间的DDC / DDD总线正确读取EDID?