DS90UB925 是否可以替代 DS90UB921?

如题,请问TI技术工程师,DS90UB925 是否可以替代 DS90UB921? 解串器是用的DS90UB924,传输视频信号是 960*1280,这两个条件不变。

2 个回复

  • 首先二者的pixel clock 范围不一致,921最大能支持96MHz,925 是85MHz。

    其次,921 支持STP和coax传输,925支持STP。

    再次,921 具有Remote Interrupt Pin Mirroring特性。

  • 回复 Kailyn Chen:

    感谢你的回复,我想再请教一下: 首先描述一下我们的目前的状态, 原车主机是用DS90ub921 输出经过LVDS 接到 屏端的DA90UB924,再点屏。我们的应用是去掉原车主机,用另外的RGB信号接到DS90UB925,转为LVDS 给到屏端的924点屏,PCLK是80.5MHz,使用STP 方式。 目前的问题是,925没有输出,通过读取原车主机端的921的I2C数据,和我们自己的板子925的数据对比,发现有几个地方不同,0X0A,0X0B,0X0C,0X0D,这几个的值对不上, 正常主机的值如下: 0A D0 0B 1B 0C 07 0D 00

    有问题的925的值是: 0A 00 0B 00 0C 04 0D A0

    从这一组参数上看,RGB的clk信号是有效的,问题就是Cable link not detected , 那么是什么原因导致 的,请帮忙分析一下,十分感谢 !!! 如何在没有外部PCLK输入的情况下,独立测试925部分是否正常工作,以及跟924端是否正常连接?  请帮忙回复,谢谢! 或者能否提供现场技术支持?