This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

FPD-Link III信号扇出、复用及不同芯片之间的级联问题

Other Parts Discussed in Thread: DS25BR204, TMUX136

目前在做一个FPD-Link相关的项目,有以及几个疑惑:

1.是否可以像下图中所示的那样任意的FPD-Link III编码器和解码器之间都可无缝对接,无需考虑本地的接口。

  附件中是TI对于FPD-Link III的介绍,网友给的,找不到出处,项目上需要2种不同的FPD-Link编码器(DS90UB925和DS90UB953),对应的解码器为DS90UB926.

  925跟926之间肯定是可以直接互联的,但953与926的手册里都没说明能够兼容对方,不知道能否互联。

2.根据从项目需要,解码器926需要从925以及953产生的FPD-LinkIII信号中2选1,同时953产生的信号要能够1分2(发送给其他设备),这里需要选用扇出和多路复用芯片,考虑到FPD-Link III是CML电平标准,在TI官网上搜不到相应的芯片,请专家提供一个解决方案

  • 1. 有些serdes是可以向下兼容的,但并不是任意都可以搭配,比如像素时钟的频率范围不同,应用于不同领域等。

    2.关于953和926 的搭配,我看了下,953 首先和940 或者960 无缝连接没问题,都是用在cameras, satellite RADAR, LIDAR,TOF sensor这种应用上的,而926 主要是用于video,audio这种娱乐设备上的应用。

    因此如果serializer使用的953,还是建议和954或者960 搭配使用。

  • 有没有兼容性的文档说明,找遍官网都没有类似的说明。图片下方还有第二个问题,能否提供些参考意见?多谢

  • 关于扇出,开关器件,因为953输出的不是CML,LVDS电平标准,所以满足这个接口电平标准的开关,扇出器件好像是没有的。

    对于925输出的FPD link III是LVDS标准,扇出的话可以考虑DS25BR204。 

    开关的话看下TMUX136.  主要看下data rate,接口电平是否满足。

  • 你好,

    1. 953与926的手册里都没说明能够兼容对方,不知道能否互联。

    TI的FPD-Link产品分为ADAS 和IVI,953是ADAS,926是IVI,它们之间的FPD-Link的data format是不同的,所以暂时不能互联。能否将你们的需求描述一下(输入输出格式,data rate等),看我们有没有解决方案。

    祝好,

    Cera

  • 您好,我们目前在使用带有913的camera,一路fpdlink过来。我们想在板卡上实现fpdlink一分二的应用,一路经过960进FPGA,另一路透传出去。

    请问这种情况有什么方案吗?可以使用您说得扇出器件吗?FPDlink是双向通路啊,涉及到反向控制通道,这个扇出只是单向的,请问能这么用吗,谢谢