HI,
关于UB964的寄存器数据有些问题请教一下,
我这边的设备配置 cam*4-> 913-->964, 图像格式是 12bit Bayer数据, 1280*720 , 25帧, 加上行场消隐后1800*1650, PCLK = 74.25MHz,
1. 964选取的模式为 raw12 bit HF模式
(1) 0x73 ,0x74, 0x75,0x76寄存器 读取 图像的line cnt 和line length, 实际读取的数据为 line cnt 720, line length 1920 即 1280*1.5, 这 4个寄存器的数据是指的有效图 像数据还是指的是加上行场消隐的数据?
(2) 0x4f ,0x50寄存器 读取的数据为 99MHz, 这两个寄存器是否是964文档中说的FPD3_PCLK数据, 如果是的话, 应该是 PCKL*2/3 = FPD3_PCLK,
这样计算出来的话实际测试出来的PCLK = 1.5*99 = 148.5MHz, 是实际测试出的 UB913的输入PCLK的2倍.
麻烦帮忙解答一下, 谢谢!