This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LSF0108-Q1的双电源中的一个位接电源会怎样

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVCH16T245, LSF0108-Q1

有一个应用本来我打算sn74lvch16t245完成,sn74lvch16t245有一个很好的性质就是双电源,只要一个电源不接,输出全为高阻,这样就允许系统可以由两个独立的电源供电,不同时上电。但问题是要控制方向,要传输的信号是双向信号,且两端器件都是Open Drain,恰恰我讲不清什么时候是方向是什么,难以控制方向。

刚才查到了LSF0108-Q1可能可以解决这个问题,它不需要控制方向,双电源中的一个没有接电源会怎样,输出也是高阻态吗?碰到这个问题最佳方案是什么?

  • 我们建议是Vref_A和Vref_B同时供电,如单独其中一路电源供电,输入或输出引脚
    状态将无法确定。
  • 根据您的描述,推荐您使用TXSxx系列的自动方向感应的电平转换,比如TXS0108,适合开漏应用。

    另外您提到的,当其中一个电源不接的时候,对于TXS010x系列的来说,同样有Ioff特性,也就是说当VCCB=0V时候,A port disable,VCCA=0V时候,B port disable。 输出是高组态。 

  • 你好,你的TXSxx的建议很好,这系列芯片例如TXS0108的没用到的脚是否可以悬空?我猜测可以,因为内部有上拉电阻?理解是否正确?谢谢。

  • 是的,内部已经上拉,所以不用IO可以直接悬空即可。

    不过TXS010x 有4通道的,如果您只需要4个通道,可以选择TXS0104. 

    注意使用的时候看下TXS010x的data rate是否支持您的应用要求。

  • 谢谢你的回答。
    若使用TXS010x芯片。两边都是open drain. 当一边从0释放,由TXS010x芯片的上拉电阻 变为高电平,另一边没释放,保持为0。那TXS010x两边信号会如何呢,会都为0吗?会有毛刺吗?
    本质上,我希望只要一边为0, 两边都为0。因为假设没有TXS010x芯片做驱动,两边open drain直接连接,只要一边为0, 两边都为0,而且不会有毛刺。没用过这个芯片,不知道这次设计结果如何。
    谢谢指教。