TCA6424A问题求教

电路板上的TCA6424A的IO口均配置成了输出口,但是TCA6424A的IO口在使用的过程中会莫名其妙的又变成了输入口,通过软件读芯片的三个配置寄存器,均为11111111,说明IO口都被配成了输入口,通过读芯片的数据手册发现芯片复位和VCCP电源掉电都会对芯片进行复位,芯片复位后极性寄存器会将IO口配置成输入,想问一下还有哪些情况会把芯片的IO口配置为输入口呢?我遇到的问题可能是什么原因造成的呢?谢谢!

3 个回复