TI专家:
您好,我们使用 sensor + 913 + 964 + cpu,目前964外接一路摄像头可以获取到正常的图像画面。
从0x73 ~ 0x76寄存器中读取到的图像分辨率为:1280 * 720
964外接两路摄像头,采集到的画面中两个摄像头的画面都有,从寄存器配置中看,两个摄像头画面是按行进行
合成的,两路摄像头使用同一个vc,但是我们按行、按帧对采集到的图像进行解析,都得不到正确的画面,
而且两路摄像头同时输入时,从0x73 ~ 0x76寄存器中读取到的分辨率为:1280 *720?,如果两路摄像头数据
按行进行合成,应该读取到的分辨率为:1280 * 1440.
0x20 寄存器值: 0x1
0x21 寄存器值:0xc0
烦请帮忙分析原因?
感谢!