SN75LVPE802RTJR 双通道8Gbps SATA 均衡与去加重 使用问题

L1800 SATA信号传递过程.pdf

附件是我做的一个SATA接口产品的示意图,包括信号路径上线缆的电气参数、连接器的电气参数以及PCB的介电常数和介质损耗。SATA信号的HOST端是一台PC,经过MOLEX 500mm长的SATA线缆后,与FR-4 PCB1相连。将信号通过SN75LVPE802进行均衡和再分频,经过L1长度后,接至SAMTEC的SEAF/SEAM连接器,再经过FR-4 PCB2的L2长度后,接至SAMTEC的VPX连接器,再经过FR-4 PCB3的L3长度后,接至SATA 22pin插头,该SATA 22pin插头最终会与SSD连接。

由于产品的使用场合比较特殊,所以分了PCB1和PCB2和PCB3。但是现在问题来了,现在不论怎么调整均衡和去加重的增益,都不能使得我的SSD工作在SATA3模式(即6Gbps)下,下图是我的调试记录:

在前两种情况下,PC机与SSD刚连接成功就是SATA2模式;第3种情况,SSD无法与PC连接;后面3种情况,SSD刚与PC连接时是SATA3模式,但是对SSD一进行读写操作,就会从SATA3掉至SATA2。

现在不知道该怎么调整了,或者不确定SN75LVPE802是否适合这个场景?请TI员工解答一下,非常感谢!!

1 个回复

  • 您好,首先这款器件适用于对SATA信号的均衡。
    看了附件的应用,我认为将SN75LVPE802放在host后面之后再经500mm的cable会比较合适。
    或者看下cable的spec,cable在一定频率下,传输500mm的损耗是多少,通常如果信号损耗在-3dB以下的话,接收端是可以直接处理,不需要加均衡器件进行补偿。 所以您的这个问题,我认为是看下每一段的传输,包括cable, PCB 走线的长度的损耗是多少。 或者将频率适当降低再验证下呢。

    TI 诚邀您参加全新设计的产品页面测试,参加测试即可享有 TI 购物 9 折优惠码,点击 此链接 报名,名额有限。感谢您的参与!