This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DS90UB954 和 DS90UB953 的 Pattern Generation 链路问题

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB953-Q1EVM, DS90UB954-Q1EVM

你好,我注意到DS90UB953 和 DS90UB954 都支持Pattern Generation,1) 我在DS90UB954-Q1EVM 配置为Pattern Generation,用示波器测得 data 和 clk 信号都是正常的。2) 链路DS90UB953-Q1EVM -> DS90UB954-Q1EVM,并由DS90UB953-Q1EVM配置为Pattern Generation,在DS90UB954-Q1EVM端测得信号也都正常。

以上是对开发板的操作都是正常的,对于我们自己的953和954板子,与开发板不同的是开发板连接方式是单端同轴电缆,我们自己的板子是屏蔽双绞线 (STP) 电缆连接,但是手册上说两者都是支持的。

我的问题有

1、将953和954使用STP方式连接供电后,是否需要什么操作才能从954的0x5B寄存器读取953的地址。还是说不需操作直接就可以自动获取?

2、仅仅将953和954使用STP方式连接供电后,不做任何操作,954的PASS 引脚和LOCK 引脚是否会自动拉高?

3、使用STP方式连接,对于953和954的模式选择有要求吗?他们的MODE 引脚怎么配置?下图是954和953的mode pin 配置选择,黄色标注的是我们选择的,我并没有在里面发现关于单端同轴或屏蔽双绞线 (STP) 电缆 的选择,请问我们的选择对于STP连接是否正确?



 

4、我按照在开发板上的寄存器配置分别配置了我们自己板子上的954和953,(因为读取954寄存器0x5B未能获取953地址,所以认为链路存在问题,因此我问了第一个问题。所以在此主机直接配置954,使用单片机配置953),但是954一侧测不到信号。使用STP方式连接953和954需要注意什么吗?因为在手册里大都是描述单端同轴 的设计。有存在STP设计的例子吗?

谢谢!