项目需要s32v234sbc通过mipi连接到936转接板,然后再连接到lvds线束驱动相机,我们根据936的常用电路设计了我们自己的转接板(电路图如附件),但是并不能调通936-935的线路,看不到935以及相机的地址,相机厂商经过测试,已经成功的匹配954-935也推荐我们使用954芯片,但是954芯片由于是单通道无法满足两个相机的需求,我们才改用936,(相机厂商提供的954电路图如附件)
请求帮忙审核电路转接板是否存在问题?
请求帮忙设计连接的寄存器配置?
(我们现在使用的配置命令如下 )