我们在使用SN65DP159作为XILINX HDMI 2.0发送Retimer时遇到了一些问题,硬件开发平台基于Xilinx的K7-325T,HDMI TX的设计参考的Xilinx KC705的HDMI FMC子卡,Xilinx的设计也是使用了SN65DP159这款芯片作为发送的Retimer。
问题描述如下:
从直观的信号上看,FPGA发送至SN65DP159的HDMI信号正常(时钟频率正确,有数据信号),然而SN65DP159输出的数据通路上也有内容,然而时钟信号却消失了,想问一下是什么样的可能性会导致这种现象发生?另外,发送端能够接收到完整的EDID信息,DDC通路应该不会有什么问题,SN65DP159上显示HDMI2.0必须打开DDC Traning,这个是SN65DP159会解析EDID,还是有其它握手信号?。