您好
我在在设计评估板时使用了TMDS181芯片设计IN与OUT端口,两片TMDS181芯片,实验原理,PC的HDMI接到评估板上的HDMI IN,然后通过评估板上的HDMI OUT输出PC端的图像,在硬件没有更改的前提下,不能检测到屏幕存在,没有图像输出,更改硬件后PC能检测到有屏幕存在,图像输出有时候存在,有时候不存在图像,有不稳定现象,在单独测试HDMI OUT输出图片时,测试可以通过,但是图像输出不稳定现象不能改变,请看一下我的硬件上有什么设计问题。谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
我在在设计评估板时使用了TMDS181芯片设计IN与OUT端口,两片TMDS181芯片,实验原理,PC的HDMI接到评估板上的HDMI IN,然后通过评估板上的HDMI OUT输出PC端的图像,在硬件没有更改的前提下,不能检测到屏幕存在,没有图像输出,更改硬件后PC能检测到有屏幕存在,图像输出有时候存在,有时候不存在图像,有不稳定现象,在单独测试HDMI OUT输出图片时,测试可以通过,但是图像输出不稳定现象不能改变,请看一下我的硬件上有什么设计问题。谢谢!
你好,我最近也在设计tmds181的相关电路。
在测试的时候,也发生了输出时有时无闪烁的情况,考虑可能是软件设置的问题。
所以想请问,您的方案,软件是如何设置的?
您好,你所说的现象是怎么样的,可以描述清楚一点吗,我这边的软件问题是当时OE没配置好的缘故,我是搞硬件的,至于软件配置问题我不太懂,是否可以提供一下原理图看下