电平转换芯片164245支持最大速率为多少

各位大佬,想问下164245电平转换芯片支持最大速率能到多少?我这边设计到FPGA(cyclone III+UT9Q512E)应用,用到电平转换芯片164245,速率最大只能到12M,速率再增大就会出现读取数据错误,请问是设计上有问题么,需要换掉164245用另外哪款电平转换芯片么?

7 个回复

  • 您好,
    您使用的164245具体型号是哪个呢
    SN74ALVC164245数据速率300Mbps
    SN74AVCA164245数据速率200Mbps
    这两款应该都是没问题的,可以测一下信号波形,看看信号波形是怎样的,是寄生电容太大还是存在干扰影响了通信?
  • 回复 Amy Luo:

    你好

    我在设计时使用的是SN74ALVC164245这款电平转换新品,在FPGA cyclone III+UT9Q512E的架构下进行数据读写,在时钟频率100M以下时(数据速率在12M以下),写入及读取数据正常,时钟频率较高时>150M(数据速率高于12M),数据读写就会报错,在进行分析时,进行如下分解:

    1.设置时钟频率为200M(FPGA用PLL生成),且一直重复写操作(写数据按照地址码进行写入),如下图,在电平转换芯片另一侧量取波形(输出端)如下:

    输出端数据波形正常,仿真结果符合

    2设置时钟频率为200M(FPGA用PLL生成),且一次写入数据后重复读操作(写数据按照地址码进行写入),如下图,在电平转换芯片另一侧量取波形(输出端)如下:

    上图为数据写入时电平转换芯片输出端波形,下图为数据读取时转换芯片输出端波形(重复读写操作时也是这样的波形,写阶段这个波形太差导致原因能给出解释吗,,单向写不会出现波形差的问题,为何进行方向转换时会出现波形变差)

    同时抓取FPGA仿真波形,如下:

    上图为写阶段波形仿真图,数据地址对位一致,FPGA送出数据正常,但经过电平转换芯片波形变差不能保证写入是否正确,需要看读取数据是否正常

    下图为写结束到读阶段开始的仿真图,从图中可以看出,地址与数据相对位置差距较大,从读出的数据看,写入数据是正确的,但是在判断时总是判断上一个数据,如果进行延时判断,可以正确判断,但速率上不去,

     以上为目前的实验结果,接下来应该从硬件设计上还是软件优化上进行改进,请大佬给点建议或意见,十分感谢

  • 回复 user6237534:

    您是说SN74ALVC164245的PORT A和PORT B输出信号波形质量不一样,是吗
    我看上面示波器测量的第一个图和第二个图波形质量都不好,但是不清楚这三个示波器测量图是在什么情况下测得的,您可以再说明一下吗
    第一个示波器图是重复写操作?
    第二个示波器图是重复写操作还是重复读操作?
    第三个示波器图是重复读操作?
  • 回复 Amy Luo:

    你好,连接方式为FPGA----Port A-------Port B-------UT9Q512E

    第一个图是在FPGA重复进行写操作下,在port B端口量测的波形,

    第二张图是在FPGA进行写操作后变换为重复读操作(此外,循环进行写操作、读操作的波形也如此),抓取的port B端口写操作波形(此时port A端口波形正常,没有附图)

    第三张图是在FPGA进行写操作后变换为重复读操作(此外,循环进行写操作、读操作的波形也如此),抓取的port A端口读操作波形(此时port B端口波形正常,没有附图)

    此外,您所说点图1波形质量较差应该指的上升沿 下降沿的尖峰吧,这个对数据判断应该没影响,图2这个在高低电平中间出现波谷怎么能消除呐,从读操作仿真图中看到延时确实很严重,怎么能进一步减小?感谢给出建议

  • 回复 Amy Luo:

    你好,

      有没有好的建议呐,希望给与帮助,谢谢

  • 回复 user6237534:

    第一张示波器图过冲比较大,应该是线路上或接收端电容比较大引起的,可试着串几十欧姆电阻减小过冲;
    第二张图和第三张图,操作有什么不同吗