一个客户初次使用LMK04828 ,遇到一些问题,请帮忙指导一下。
客户的板子通过OSCin引脚输入122.88MHz的差分时钟,在OSCout引脚能够测到非常微弱的122.88MHz的输出,断开差分时钟输入则OSCout无输出,所以是否可以确定122.88MHz时钟已经正常输入到PLL2?
2、测得OSCin输入的差分时钟对地幅度为约250mV,差分时钟的摆幅有约480mV,请问这个幅度对芯片需求来讲是否有问题?(请参考附图,紫色信号为两个差分信号做减法得到)
3、测得DCLKOUT引脚均有约315MHz的时钟输出,输出时钟信号摆幅为约450mV(请参考附图,紫色信号为两个差分信号做减法得到),符合规格书中关于上电DCLKOUT输出315MHz的默认描述,但是看似这个时钟与OSCin是否有输入无关,请问这是否正常?
请问在上电进行SPI配置前,还有哪些方面可以做来确认LMK04828芯片硬件部分已经完全具备工作条件?请指教!!
谢谢!