TI的工作人员:
你们好!请问笔记本显卡是Intel(R) HD Graphics 5500,连接至添加有TMDS181芯片的HDMI接口,画面不显示,只有选择在第二屏幕显示之后,其余显示方式就能够正常显示;如果将笔记本连接至没有添加TMDS181芯片的HDMI接口,则没有以上问题。请问是什么原因导致的?有哪些方法可以改善?
以上问题通过切换EDID1.4/2.0没有效果。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TI的工作人员:
你们好!请问笔记本显卡是Intel(R) HD Graphics 5500,连接至添加有TMDS181芯片的HDMI接口,画面不显示,只有选择在第二屏幕显示之后,其余显示方式就能够正常显示;如果将笔记本连接至没有添加TMDS181芯片的HDMI接口,则没有以上问题。请问是什么原因导致的?有哪些方法可以改善?
以上问题通过切换EDID1.4/2.0没有效果。
谢谢!
您好,选择第二屏幕是什么意思?
您的HDMI是哪个速率,或者或是HDMI2.0标准还是HDMI1.x 标准?
TX_TERM_CTL 和TMDS_CLK_RATIO bit都是怎么配置的?
因为不同的速率,终端匹配电阻, 不同HDMI标准都是需要经过寄存器进行配置的。