我们在使用TUSB321+HD3SS3212IRKSR做USB3.0转typec时,发现几个问题:
1、使用typec转typec线连接设备和电脑时,typec线正反两面交换接入设备,设备都能识别为USB3.0。
2、使用typec转A线连接设备和电脑时,A口接电脑,C口接设备,我们发现typec的一面一直设别为USB3.0,但typec的另一面只有在上电时识别为USB3.0,重新插拔后一直设别为USB2.0,并且只有设备重新上电才能识别为USB3.0。
3、将TUSB321+HD3SS3212IRKSR的电源独立出来,并且使用typec口的VUSB给TUSB321+HD3SS3212IRKSR供电,即只有USB线插入设备时TUSB321+HD3SS3212IRKSR才工作,这时使用typec转A线插入设备时,两面都识别为USB3.0,但问题2有概率性的出现,且设别为USB2.0的一面与问题2中的相同。
设备使用的是Linux系统,电脑是window系统
以上,麻烦帮忙分析一下原因,谢谢。