目前状况简述如下
Sensor输出1080P60,同轴连接,POC供电。
原本已调通同步模式,
但ISP端收到的影像会有帧率不足和频繁掉帧现象,
当953的CLKOUT调到接近sensor需求的37.125MHz时,ISP端收到的帧率不到60。
如果将953的CLKOUT调高让ISP端帧率可到60,这时CLKOUT会超过sensor容许的频率。
无论CLKOUT如何调整都有掉帧现象,
且954的几个状态寄存器错误位并没有被设置,FPD3传输应该没有问题,
怀疑是否953的CLKOUT jitter使sensor输出的帧率不稳造成,
尝试改用非同步内部时钟模式,
非同步内部时钟模式配置如下
954
[0x4C,0x01]
[0x58,0x5A]
[0x4C,0x01]
[0x5C,0x18]
[0x5D,0x34]
[0x65,0x1A]
[0x6D,0x7C]
[0x0C,0x81]
[0x1F,0x02]
[0x33,0x03]
[0x20,0x20]
953
[0x02,0x73]
[0x05,0x03]
[0x0E,0xF0]
[0x0D,0x0F]
有以下几个问题请教:
- 依照953datasheet,
非同步内部时钟模式下OSCCLK_SEL (0x05[3]) 必须配置为1,
但实际配置为1没有影像,配置为0才有。
请问是不是有其他需要联动的配置? - 改为非同步内部时钟模式后,
Sensor端或ISP端都没有更动,
但出来的影像如下。
是否954/953配置有什么地方需要调整? - 关于原先的同步模式掉帧现象是否有什么可尝试的建议?
谢谢!