This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

max3232ei 有两种丝印,其中一种的电平转换延时很大,导致波特率出错

Other Parts Discussed in Thread: MAX3232

下图上面是批量采购芯片丝印,下面是样机采购的芯片,两者型号相同,但丝印不一样。上面的这个电平转换延时大,导致波特率容易出错,会有20%的包没有正常接收。下面的这个换上去延时很小,波特率很准。不知道是不是买到假的芯片了。

下图是上面芯片接收时的波形,蓝色为ttl,黄色为232电平。232下降的时候,ttl很晚才上升,但后面几个脉冲又好了,想不出是什么原因

下图是第一张图片中下面的max3232换上去测的波形,也是232接收,这个芯片转换就延时很小,且脉宽没有变。

我自己怀疑是芯片的真假问题,但又没法证明。同型号芯片丝印会差异这么大么?

另外还有一个现象,延时大的这个芯片,在主板没有供电,即MAX3232没有供电,此时用电脑的USB转232接到主板上,并发送数据,主板上的这个MAX3232居然会有数据返回,用示波器测到的232 TX(黄色),RX(蓝色)波形如下,似乎芯片内部信号会串扰过来一样。如果换成延时小的芯片,则没有这个现象。

  • 您好,丝印不是判断芯片真伪的标准,判断真伪的唯一标准就是看购买途径。

    波特率正常的和不正常的购买渠道一样吗? 您是从哪里购买的呢?

  • 开发阶段没有问题的芯片是从立创商城买的,批量的应该是从其他商家那里打包购买的,我可以向采购确认。那能从信号表现上可以认为波特率不正常的那个是不符合该型号芯片的正常表现的么,因为外围电路是一样的,一个没问题,一个有问题。特别是在芯片没有上电的时候,对外部输入的RS232信号,有问题的那个芯片居然有电平返回,正常芯片不应该这样吧?
  • 延迟时间有没有测试是多少,典型值为300ns。
    芯片没有上电的话,给输入信号,我认为这时候输入会变成高阻抗状态,理论上不会有输出。
  • 问题芯片达到了3到4us,正常的芯片是800ns左右。而且问题芯片的延时只在输入是下降沿的时候,不管是ttl转232还是232转ttl. 上升沿的转换延时要小一些。附图是问题芯片的ttl转232