OV9706+OV496+DS90UB933+ DS90UB954 ,接934能直接点亮,用954不能点亮
(1)其中地址:
OV496:0x48
933:0xb0
954:0x68
(2)RX0输入,mipi 4lane输出 ,,1280*720@25fps, lock,pass均显示高电平
配置文件如下:【地址】【寄存器】【值】【8地址8数据】
0x68,0x33,0x01,0x0808
0x68,0x20,0x00,0x0808
0x68,0x4c,0x01,0x0808
0x68,0x6d,0x7f,0x0808
0x68,0x7c,0xc1,0x0808
0x68,0x58,0x58,0x0808
0x68,0x5c,0xb0,0x0808
0x68,0x5d,0x48,0x0808
0x68,0x65,0x48,0x0808
0x68,0x72,0xE8,0x0808
0x00,0x00,0xff,0x0808
0xb0,0x0d,0x99,0x0808
测量到有mipi信号,,但是不出图,,,,求解怎么个问题