在查看DS90C385的datasheet时候,关于输入引脚TxIN1——TxIN28的对应关系我不是太明白,RGB、时钟、控制信号和TxIN引脚的对应关系是不是按下图连接就可以了? 是不是TxIN0---TxIN4对应R0--R4,TxIN6对应R5,TxIN27对应R6,TxIN5对应R7
不知我这样画原理图对不对呢
还有TxIN23脚是干嘛用的
请各位指点一下,本人工作经验不是太多,担心画错了图,到时候工作不了
回复 WU FLY WU:
去TI官网上下载Evaluation Kit for FPD-Link Family of Serializer and Deserializer LVDS Devices 这个文档吧。里面有原理图
是的,画电路图的时候一定要注意对应关系,根据信号名,比如说TxIN24对应HSYNC,TxIN5对应的是R7,非R5。
另外,TxIN23代表的是Res,应该是 Reserved。所以这个引脚可以不用接。
回复 Kailyn Chen:
你的回答很明确,谢谢你的回复
别客气,以后有什么问题可继续在这上面讨论。
还有一个问题想请教下,DS90C383A、DS90C383B、DS90C383MTD的区别是什么
先确认一下,TI的这款DS90C383目前有两种型号,一个是DS90C383, 一个是DS90C383B,没有DS90C383A这个型号,DS90C383MTD其实就是指的DS90C383,后缀MTD代表的是封装,但是目前DS90C383这款已经不再推荐用于新的设计因为这款即将停产,建议使用DS90C383B来代替。
感谢你的建议
你好,有一个问题想咨询一下:
1、在ds90c383中有一个引脚叫R_FB的引脚,用来选择采集数据时候是用时钟上升沿还是下降沿的。这样做的目的是什么,上升沿和下降沿采集对输出有影响吗?不太明白。
上升沿和下降沿选通对输出没有什么影响,都能选通的目的是说明ds90c383这款transmitter产品的应用灵活,因为有些receiver是上升沿选通的,有些是下降沿选通的,这样的话ds90c383就都能使用。