参考am4378的GPEVM液晶背光电路,使用TPS61081
在TPS61081的手册中找到类似的典型电路:
但是对其原理不是很了解,主要在于:为什么这样设计它就是恒流源了,另外输出电流与PWM占空比的定量关系是怎样的
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
参考am4378的GPEVM液晶背光电路,使用TPS61081
在TPS61081的手册中找到类似的典型电路:
但是对其原理不是很了解,主要在于:为什么这样设计它就是恒流源了,另外输出电流与PWM占空比的定量关系是怎样的
Hi
这个电路中将参考电压通过软启动脚调整到200mV, 灯电流时200mA, 所以Rset = 200mV/200mA=1ohm.
SS电压是SS电流乘以SS电阻, 电流是5uA, 电阻是2个80kohm并联得到40kohm, 两者撑起来就是200mV。
你可以依据这个思路来设计。