现在有一个LED驱动项目需要用到LM3429芯片,打算使用BUCK-BOOST拓扑电路,有以下几个问题:
1、RCT引脚时通过外接一个RC充放电来控制开关频率,我分析了一下官方的同样拓扑的一个板子的这个地方,计算出充电到VIN/25需要1.45us,此时内部运放输出到RS触发器的 'S'端电平为1,那么在其他正确的情况下('R端为0'),输出为0,打开了运放的同相端的内部MOS,因为这个MOS管相对于RCT引脚的电阻R很小,可以忽略,电容C可以瞬间到0,此时运放输出为0,RS触发器输出为1,那这个旧会有一个循环,算出的频率1/1.45us = 690KHz也大致和官方fsw=25/(RC)=25/(35.7K x 1000pF ) = 700KHz差不多。 那么这个开关的信号的低电平时间主要有内部MOS管和外部的C决定吗? 高电平主要有外部的RC决定吗?
2、通过输出和输入电压计算D(占空比),这个占空比是指外部PWM输入的占空比吗?如果不是的话,那么这个占空比怎么得来的?
3、这个芯片是通过调节PWM占空比的大小来改变输出电压的吗?还是说占空比大小是来控制LED两端通断,以此调节LED的亮度。(此时电压是不是稳定不变)
4、这个PWM的占空比和频率有特殊要求吗?(官方手册也没说,只给了大致100Hz和500Hz的图,因为这个光是提供给摄像机的,怕低频率PWM驱动LED影响摄像机)
5、我们的参数是 24V固定输入,可以驱动6串4并(1W灯珠(3.0-3.4V)),大致调节电流在300mA-1.5A左右,有没有好的LED驱动芯片可以推荐。