Dear team,
请教一下
1. 如果我们现在想要IR-LED output 13.3mA 1.4V 想要个别控制,可以使用LP5521吗?
2. 5521 跟55231 的CLK 一定要接32HZ吗? 如果接同一个HZ 可以吗? 接GND 不接CLK 讯号,会有什么影响吗?
3. .现在IR-LED 全接满,5521跟55231 , 接同一组I2C
INT 接同一个camera strobe (连续曝光讯号pulse),不接CLK
--------
如果我要控制 5521 的第2颗LED (G) ,跟55231 的第5颗LED
I2C 下完,等INT pull high ,LED 在亮(跟camera strobe 同步拉high)
那这两颗应该会同步亮吗? 还是说如果要同步亮的话,还是要接CLK?
4. 反应速度:
55231 I2C 下完到亮 差不多80us, 但是5521的datasheet 没有看到这资讯,请问也是I2C 下完到LED 亮也是80us吗?
Thank you. Kane