This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS61197能用于-40℃环境下吗?

Other Parts Discussed in Thread: TPS61197EVM

我设计了一版LED背光驱动电路,参照TPS61197EVM绘制的原理图,在常温下工作正常,一旦进入低温-30℃以下,基本上是10片有4 5片挂掉,-40℃基本上全挂,目前最有效的办法为更换芯片,无有效解决办法,所有器件均选择的-55℃~125℃的。

 

  • 您好,61197的极限工作稳定为-40,如果很接近-40时,比如-41度,此时就有风险

  • Hi
    芯片工作在-40℃以上是没有问题的,你需要确认一下你板子上的电容,因为在低温下,电容容值会有下降。建议NPO陶瓷材质的。对于一些大容值得部分,或许要选择温度影响较小的电容,同时将容值加大一点。
    挂掉?芯片没有坏,你可以测试一下电路的波形,看那里被拉下去或者不稳定了?
  • 目前低温下测试结果为-40℃,启动时VDD会上升至7V,但Vref无法升压,导致软启动无法进行,从而无法升压,更换周边电容电感均不见效果好转。低温下单独对芯片升温,故障现象即可恢复。
  • 很多标称0℃的芯片均可在-20或-40℃环境下工作,标称-40摄氏度的芯片-41就不行了?而且我到-30摄氏度都能挂掉一大片。
  • Hi
    一般来说是有些裕度,但是不建议超过规格。
    -30摄氏度有问题,不一定完全是因为芯片。
    更换芯片后,再工作在-40摄氏度,是否不会再出现异常? 这一些芯片是一个批次的吗?
  • Hi
    一般来说是有些裕度,但是不建议超过规格。
    -30摄氏度有问题,不一定完全是因为芯片。
    更换芯片后,再工作在-40摄氏度,是否不会再出现异常? 这一些芯片是一个批次的吗?
  • 芯片为一个批次,总共20片,目前经过试验后,仅仅2片能经得住-40℃。这2片更换到任何其余电路都不会有问题。目前已试验过多次,未出现故障。这是我公司第二次购买该芯片,第一批次20片有8片抗住了。按照原理芯片在满足启动的外部条件后,VDD会升压至7V,之后启动REF引脚端的恒流源输入200uA的电流至电容,给电容充电至2V,在这个过程中当Vref超过Vovp后触发BOOST过程。Vref无法升压所以无法触发BOOST过程,从芯片机制来说,应该Vref升压应该和外围电路关系不大,所以目前定位还是是芯片本身有问题。因为是第一次使用该芯片,所以很担心这个问题。

    谢谢答疑!

  • 目前也无法确定是否是外部元器件不能满足温度要求,这颗芯片标称是-40°工作范围,确实应用在你们的应用中存在风险,如果贵公司是小批量应用,可尝试通过芯片筛选出可以满足要求的料。