我们希望通过DRAIN0~DRAIN3 加外接电路能够实现TurnSection1-L在第一个TON41.25mS正半周期来临的时候输出高电平,而且被锁存,一直持续330mS(4个时钟周期);
等到第二个正半周期41.25mS来临之后,TurnSection2-L 输出高电平,而且被锁存,持续247.5mS (3个时钟周期);
等到第三个正半周期41.25mS来临之后,TurnSection3-L 输出高电平,而且被锁存,持续165mS (2个时钟周期);
等到第四个正半周期41.25mS来临之后,TurnSection4-L 输出高电平,而且被锁存,持续82.5mS (1个时钟周期);
整个过程经过330mS,然后LeftTurn信号翻转,变成低电平,清除所有锁存数据,TurnSection1-L~TurnSection4-L不输出高电平, 持续时间330mS.等LeftTurn转成高电平,
时钟信号重复输入到5912,TurnSection1-L~TurnSection4-L再转高电平输出。
但如下电路连接,不能实现锁存,请问如何实现如上功能?
非常感谢
(外部信号是一个周期是82.5mS的方波信号,和一个330mS的方波信号。正好是4倍)