用TPS92513HV的Iadj Pin來做調光功能,調到最低輸出電流時有25%的IC會有輸出電流突然變大的問題
因為降低工作頻率有稍微改善(已經降到100KHz了還是會有這個現象,只是會略好)
所以判斷應該是碰到Ton(min)的限制了
可是碰到Ton(min)的限制應該只是限制輸出電流不能再低,不應該會有彈高的現象吧?
請問是不是我有甚麼參數設定有問題了?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
用TPS92513HV的Iadj Pin來做調光功能,調到最低輸出電流時有25%的IC會有輸出電流突然變大的問題
因為降低工作頻率有稍微改善(已經降到100KHz了還是會有這個現象,只是會略好)
所以判斷應該是碰到Ton(min)的限制了
可是碰到Ton(min)的限制應該只是限制輸出電流不能再低,不應該會有彈高的現象吧?
請問是不是我有甚麼參數設定有問題了?
Hi,
1. 就是因為SPEC.上看不到這個現象,我才來這裡問的
2. 我沒有把Vadj從0V調到5mV,是Vadj從高電位降到0V的過程中、在5mV時輸出電流會反彈升高(看黃色和紫色倆的波形的關係)
3. Vadj上的Noise有一半是因為量測的問題,請忽略它。主要的點在於它沒有反彈但是Iout反彈了
4. 很小的電流反彈是"很大的問題",LED燈在調暗和關機的過程中會看到"爆閃"。