TI原厂提供一块FDC1004电容传感器DEMO板,我装安了SensingSolutionsGUI-1.8.8-windows软件,安装时USB提示安装OK,但我插入USB口,提示驱动msp430-USB example 有问题,我现在装的系统为WIN7 ,64位。请问TI的大侠,指教。
安装我们的GUI,就是评估板的电脑软件,装完之后可以安装目录下面找到我们的评估板上MCU的软件,可以作为参考。
//初始化FDC1004,writeRegister函数实现I2C的写操作,Board_FDC1004_ADDR是FDC1004的地址,往0x08寄存器写0x0c00,往0x09写0x1c00,往0x0a写0x4c00,这三个寄存器代表的内容是设置三个通道的模式,可以查看datasheet
char initFDC1004(void){
if(writeRegister(Board_FDC1004_ADDR,0x08,0x0c,0x00) || writeRegister(Board_FDC1004_ADDR,0x09,0x1c,0x00)
||writeRegister(Board_FDC1004_ADDR,0x0a,0x4c,0x00))
return 1;
else
return 0;
}
读电容感应的值也是以此类推
你好,我这边下载了软件,为何无法显示文件类型呢?而且也打不开!请问应该怎么处理!