DRV8841 3.3Vout无电压

Other Parts Discussed in Thread: DRV8844, DRV8841, DRV8843, DRV8313

本来打算用drv8844,不过国内似乎很难买到,就改用了drv8841。

我是通过控制PWM占空比来控制电流,没有用到电流限制功能,所以我把SENCE直接接地,VREF接3.3Vout。

1.在官网中可以看到DRV8841和DRV8843的描述是一摸一样的,请问下这这两种芯片有什么区别呢?

2.做好板了,通24V电发现芯片3.3Vout没有电压。我是将VREF直接接在3.3Vout,没有照手册里用50K电阻来分压,同时DECAY、SLEEP和REST都直接接到了3.3Vout,请问这样有问题吗?

3.为了简化电路,把VM的两个0.1uf电容去掉会有问题吗,我看DRV8844的手册都没有要求有这两个电容。

因为3.3Vout没有输出,SLEEP和REST都没电压,所以我没有进一步测试了。

不知道芯片是否好坏,我又重新贴了一块,还是同样的问题。

同时我做了一块DRV8313的板,都是正常的。