大家好,最近入手一套PGA469开发板。58.6K探头。
参照说明书,使用默认值,只能够测量出近距离22mm-1m范围距离;
超过1米就不准了,一直显示11米多。请问这个怎么解决呢?感觉设置模式不对,怎么调整能够测量1米以上距离呢?
如果您了解这套开发板,期待您的答复,谢谢。
只有PGA460EVM,没有PGA469这个型号。关于PGA460测量距离精度,如您需要测量更长的距离,建议您使选择频率高的超声波换能器。对于PGA460而言,高频超声波换能器频率范围为180KHZ~ 480KHZ。
关于PGA460EVM FAQ,您可以参考这个文档:www.ti.com/.../slaa733.pdf
1、首先你需要看你的record time是多少,如果你的测量时1m左右,我怀疑你的record time时间是8.192ms,建议增大该值,我记得Record time最大是32ms左右
2、你在需要看你的阈值选用的是长距离测量还是短距离测量的阈值,TI的EVM上位机中会有一个长距离测量的和短距离测量的默认按钮的
3、建议你查看下你的时变增益值,是不是太小,导致后段回波值太小无法越过阈值线
4、如果在1m后回波曲线幅度太小,建议在阈值TH9点开启数字增益倍数,具体增加几倍,看实际测量
好了就这么多了,我研究这个研究了差不多快3个月了,现在在研究pga450,比460操蛋多了,兄弟加油