DRV8800的out+ out-带电机输出波形应该是怎么样的
请问您在OUT +和OUT-之间连接什么负载? 在您自己的主板上还是在EVM上测试? 您选择什么衰变模式?
请查看数据表Table 1:控制逻辑表并与OUT +/-进行比较,并告诉我哪个部分超出了您的预期。
请问您波形的问题解决了吗?
在DRV8880 PWP封装中,引脚8为BOUT2。 在DRV8889 RHR封装中,引脚8为BOUT1。
“能不能在芯片的第八脚sense采集芯片的电流?”请您说的“采集”具体指的什么?是指monitor吗?
不建议温度超出绝对最大额定值范围,否则会发生无法确保的事情。
很抱歉,笔误。DRV8800 PWP封装的引脚8与QFN封装的引脚8不同。
假设它是PWP封装,引脚8是'Sense'引脚。 电机绕组电流通过检测电阻(见图6)。 您可以添加自己的电路来收集或测量工作电流。
祝您开发顺利。如遇到问题,欢迎您发起新帖咨询。