你好, 我对1843类的微带天线有个问题请教, (1) 我需要把tx 和rx分开50毫米,这种设计要注意要点是什么?(2)如果用很强的电磁波如4瓦来近距离对着rx发射, 1843会被烧坏吗? 是否有限幅器之类防止此类问题. 谢谢
你好, 我对1843类的微带天线有个问题请教, (1) 我需要把tx 和rx分开50毫米,这种设计要注意要点是什么?(2)如果用很强的电磁波如4瓦来近距离对着rx发射, 1843会被烧坏吗? 是否有限幅器之类防止此类问题. 谢谢
感谢您对TI雷达波产品的关注!我们正在跟进您遇到的问题。由于国庆长假期间,中文论坛支持将会有所延迟。您也可以关注下帖,我们E2E英文社区的TI专家会进行回复。
关于您提及的两个问题:
1. For increasing distance between TX and RX : Rx antenna spacing need to be maintained at Lambda/2 and Tx spacing need to be maintained at Lambda spacing. Rx section length need to be matched and Tx section length need to be matched. Long distance/Sharp bends on RF traces need to be avoided.
2. 这些电磁波以什么频率施加?雷达与应用之间的距离是多少?
国庆长假期间,论坛支持会延迟。请您在这个帖子中继续与工程师沟通
mmWave传感器在RF引脚上可以承受的最大功率为10dBm。
雷达与被测物体之间的距离是70米, 被测物体若是3厘米见方的物体,目标太小。远距离检测的话,会是一个很大的挑战。
请问您是否乐意详细说明一下您的应用场景,以便于我们做分析?